This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/860415/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SFCC3120

尊敬的 TI 团队:

请帮助确认 CC3220SF-LAUNCHXL 演示 电流是否正常?

使用 CC3220SF-LAUNCHXL 演示板测试 cc3220sf 的当前状态、如下所示。

测试方法参考 文档 'CC3120、CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredInternet-on-a chipTm网络子系统电源管理'第29页

电流为:

始终连接模式:LPDS 模式1.2mA LSI 模式800uA

间歇性连接模式:电流 4mA

LPDS 模式200uA

收发器模式:500uA

请帮助确认电流是否正常?

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cq.LV、

    数字比预期的值略高。 您设置了什么 LSI 值? 在文档中、您参考的应该是您可以参考的目标功耗数。

    此致、

    Vince