This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:无法检测到定制板

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/860278/cc3220sf-custom-board-can-not-be-detected

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

客户使用 CC3220SF 设计自己的电路板。 他已将 SOP 设置为000、并将 RST/TMS/TCK/TDI/TDO 从 CC3220 Launchpad 连接到定制板。 但 CCS 和 Uniflash 都无法检测到他的板。 他还在 CCS 中使用目标配置进行了测试、结果显示成功。 请查看以下图表:

在 CCS 中调试:

Uniflash:

BR、

史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    为了连接 Uniflash、需要连接 UART 而不是 JTAG (RX、TX、GND 和 RST)。

    对目标配置进行测试可能并非所有情况下的最佳诊断工具。 如果将 TDO+TDI 连接在一起、也可以显示成功。

    第一步、您应使用 SOP 模式010连接 UART、并尝试通过 Unfialsh 进行连接。 在您的情况下、您甚至不知道硬件正常工作且 MCU 正在运行。 可通过在 VDD_ANA 和 VDD_DIG 上进行测量来实现内部 DC-DC 的正常功能(您应该具有~VDD_ANA = 1.8V、~VDD_DIG = 1.2V)。

    此外、请确保您的客户遵循 设计核对表 中的重新考虑事项。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 Jan 的评论外、请确保您在 launchpad 和定制板之间连接了一个公共接地端。

    BR、

    Vince