This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:cc3100mod - uniflash v3.4 - service pack 1.0.1.13编程-后续器件无响应

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100MOD, CC31XXEMUBOOST, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/856367/cc3100mod-cc3100mod---uniflash-v3-4---service-pack-1-0-1-13-programming---afterwards-device-not-responding

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC31XXEMUBOOSTCC3100CC3200

你(们)好

我们遇到的问题是、在将最新的服务包(v1.0.1.13)编程到 CC3100mod 器件后、uniflash 工具 v3.4将无法再与器件(NACK)通信。

我们测试的内容:
-从经销商处购买芯片
-编程任一文件,读取文件系统-工作正常
-刷新服务包1.0.1.11或1.0.1.13-仅在第一次运行时正常
-对服务包进行编程后、Uniflash 将无法再与器件通信- getinfo、fs read、文件编程... 一切都不能再正常了。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您使用的是 CC3100MOD BoosterPack 还是定制板?
    2. 您使用什么来刷写 CC3100? 您是否正在使用 CC31xxEMUBOOST?
    3. 您看到了什么错误? 请分享成功服务回送闪存的终端输出、并描述故障案例。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.它是定制的板。

    我们使用 UART 接口和与 Uniflash v3.4结合使用的 USB-UART 转换器

    3.我无法复制成功的闪存,因为它只能运行一次,而且我只有如此多的主板没有服务攻击更新。 成功后、它会显示"下载 XXXXX 字节完成"之类的内容。 如果再次尝试对 Service Pack 进行编程(SO 第2次尝试、直到 n 次尝试):

    [10:09:52]开始 ServicePackProgramming 操作。
    [10:09:53]信息:>执行操作:连接
    [10:09:55]信息:设置中断信号
    [10:09:56]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:09:56]错误:未找到设备 USB 端口
    [10:09:56]信息:--请重新启动设备--
    [10:10:02]信息:连接成功
    [10:10:02]信息:获取存储列表
    [10:10:37]信息:>执行操作:ServicePackProgramming
    [10:10:37]信息:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.13-2.11.0.1/servicepack_1.0.1.13-2.11.0.1.bin
    [10:10:37]信息:正在读取版本信息
    [10:10:52]错误:无 ACK
    [10:11:22]错误:错误、版本响应应为28字节、器件正在发送0
    [10:11:37]信息:检测到 CC3100R 器件。
    [10:11:37]信息:NWP/MAC/PHY 来自 Service Pack 的版本:
    [10:11:37]信息: NWP 补丁版本:2.11.0.1
    [10:11:37]信息: Mac 补丁版本:1.5.0.2
    [10:11:37]信息: PHY 补丁版本:1.0.3.37
    [10:11:37]信息:正在读取版本信息
    [10:11:52]错误:无 ACK
    [10:12:22]错误:错误、版本响应应为28字节、器件正在发送0
    [10:12:38]信息:器件 CC3100 ES1.21
    [10:12:38]信息:正在读取版本信息
    [10:12:53]错误:无 ACK
    [10:13:13]错误:错误、版本响应应为28字节、器件正在发送65534
    [10:13:49]错误:只写入了4096/49048字节
    [10:14:19]严重:加载引导加载程序时出错。 错误代码:-3
    [10:14:19]信息:下载大小为34348的文件"/sys/servicepack.ucf
    [10:14:58]信息:>执行操作:断开连接
    [10:15:13]返回操作 ServicePackProgramming。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有 CC3100MOD BoosterPack吗? 如果问题是器件、电路板或设置、我们希望看到以下内容来缩小范围:

    1. 将1.0.1.13服务接收器刷写到 CC3100MOD BoosterPack。 首先验证这是否正常工作。
    2. 交换 BoosterPack 上的模块和您的定制板。 问题发生在哪里?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够获得有关此方面的更多详细信息?

    此致、

    Sarah