This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:CC3220SF 和 CC3200之间的比较

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/854576/ccs-cc3220sf-comparison-between-cc3220sf-and-cc3200

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

我们计划使用 TI SOC WiFi 来设计产品,尝试选择 CC3220SF 或 CC3200,

欢迎提出任何建议。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    与 CC3200相比、CC3220有许多优势。 对于新项目、您肯定应该选择 CC3220SF 或 CC3235SF (用于2.4 + 5Gz)。 将 CC3235SF 仅用于2.4GHz Wifi 甚至有好处(更安全的插座、与蓝牙共存、FIPS 认证、很少有新 API)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的评论。

    我曾使用 CC3200 Lanuchpad 来学习 TI WiFi、发现 CC3200 SDK 中的文档存在一些错误、可能文档太旧了。

    我最担心的是新器件存在一些缺陷、是否可以联系澳大利亚的 TI 支持工程师?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉、我无法回答您有关您所在国家/地区支持的问题、因为我不是 TI 员工。 我在欧洲(捷克共和国)的独立制造公司工作、我与 TI 没有任何关系(TI 是我们的供应商除外)。

    一般情况下、请联系您所在国家/地区的 TI 代表、他们会将您转交给合适的技术人员。 但是、提出技术问题的最佳(最快)方法是此论坛。 在此论坛上、来自 SimpleLink WiFi 应用团队的参与人员(不应忘记 Sarah)将回答您的问题。 此外、在该论坛上还有其他开发人员参与、您可以获得不同于官方方式/方法的观点。

    我使用 CC32xx 器件的时间很长、比 TI SimpleLink WiFi 应用团队的许多成员都长。 我使用的是 CC3200、CC3220和 CC3235器件。 如果我能给您建议、请不要浪费时间使用 CC3200。 您应该访问 CC3220或 CC3235器件、因为它们更好、包括更好的文档。 CC3200已过时、但 CC3220和 CC3235已成为未来。

    BTW... CC3200和 CC3220使用不同的 SDK。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的好词,Jan!

    尊敬的 Sam:

    由于 CC3220和 CC3235是我们的第二代和第三代器件、与 CC3200相比、您肯定会看到改进。

    CC3220和 CC3235是 SimpleLink 平台的一部分、为我们提供了强大的软件库、并使应用代码可移植到采用其他无线和有线技术的许多器件: ti.com/simplelink

    我们还介绍了 SimpleLink Academy、这是一个培训平台、可指导您了解我们的许多功能、以便于开发。 我建议查看开箱即用的技术概述和产品系列比较: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANkGhhEkpfMuOBJ20Qo2Jw__fc2e6sr__LATEST

    我们仍然支持 CC3200、因此如果您有任何疑问或需要澄清、请咨询。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    这是一个新项目、我们将从 CC3220SF 开始、并不断学习 CC3200 SDK 以了解 TI WiFi 知识、

    如果 TI 能够提供良好的支持、我们将有信心完成该项目。 我对 WiFi 芯片做了一些研究、CC32XX 太棒了!

    WiFi 配置是 WiFi 产品的关键功能、我正在努力使用 CC3200 SimpleLink WiFi 配置移动应用。

    我们使用 Visual Studio Xamarin 实现了一些移动应用、 SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 应用源代码位于 TI 网站中、  

    它是什么类型的软件工具? 是否可以将这些源代码迁移到 Visual Studio

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我尚未使用 Visual Studio Xamarin、但 假设 Xamarin 具有典型 Android 或 iOS 应用程序的所有功能、您应该可以移植 Android 或 iOS 应用程序源。 有关移动端的更多详细信息、请查看我们的移动应用程序配置应用手册: http://www.ti.com/lit/swru472

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    本文档很有用、但在本文档中找不到"SimpleLink WiFi 配置移动应用"源代码开发工具。

    移动应用有20多种开发工具、您可以联系 TI 移动应用团队询问使用了哪种工具吗?

    我将获得用于研究源代码、然后迁移到 Xamarin 的工具。  

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果您单击我上一篇文章中的"应用程序源"链接、将转至 ti.com/tool/wifistarterpro。 Android 和 iOS 源项目均可通过"获取软件"按钮获取。 我相信这些来源是在 Android Studio 和 Xcode 中开发的。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    只需下载移动 Android 项目、有一些库、我认为"smartconfiglib2.jar"是 TI 库。

    如果我们使用 Visual Studio Xamarin 进行移动编码、  TI 能否提供这些库用于 C 编程?

    此致

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    smartconfig 库仅作为.JAR 文件提供(iOS 版为.A)。 不过,从快速搜索中,Xamarin 似乎可以选择绑定要在应用程序中使用的.JAR: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/android/platform/binding-java-library/binding-a-jar

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的友好答复。

    "smartconfiglib2.jar"是 TI 库、是否有任何文档描述其功能调用?

    TI 甚至可以提供源代码、这样就可以轻松跟踪错误。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    移动应用配置 应用手册的第4.1节介绍 SmartConfig 的 API 用法。 SmartConfig 是 TI 技术、因此我们不会共享库的源代码。

    此致、

    Sarah