This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:UART 端口 CAN#39;t 相关接收数据

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858961/cc3200mod-uart-port-can-t-receive-data-entirelly

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的先生:

我使用 TI TSS721ADR_Tx (PIN8)生成数据 并 连接到 USB2UART 器件。 可以正常工作。

我 使用 TI TSS721ADR_Tx (PIN8)生成数据 并 连接到 CC3200 EVB (PIN_GPIO17)、但它无法正常工作。

两个波特率均为2400bps。

我发现接收数据的60%是正确的、其他40%是丢失和错误字。

我检查数据振幅是否正常(Data_High=3.2V、 Data_low=0.26V)、我认为正常。

它是否存在 I/O 驱动能力问题、或者您是否有解决问题的想法?

 

  照片是 cc3200_EVB (PIN_GPIO17)的波形、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gorden、

    您可以共享代码片段吗?

    此致、
    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    您是否仍然遇到此问题?

    BR、

    Vince