This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:当 CC3200连接到某些 AP 时、在 LPDS 模式下、峰值电流经常跳到50mA 以上。

Guru**** 2770105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858855/cc3200-when-the-cc3200-connected-to-some-aps-the-peak-current-frequently-jumps-above-50ma-in-lpds-mode

器件型号:CC3200

您好、TI

当 CC3200连接到某些 AP (BI=100ms)时、在 LPDS 模式下、峰值电流经常跳到50mA 以上。

请参阅 下面的屏幕截图、但这张图片未显示(峰值电流超过50mA)的最坏情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件接收到数据(例如广播 ARP)、它将移至完全 RX (与低功耗侦听信标相比)、电流将跳转至50mA 以上。

    如果您发送任何内容(例如、"保持活动"空数据包以维持 AP 连接)、该值将超过200mA (有关电流值、请参阅数据表)。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “如果设备接收到数据(例如广播 ARP),它将移至完全 RX (与低功耗侦听信标相比),电流将跳至50mA 以上。”

    ---- >如何解决此问题,从而降低系统功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有禁用 接收广播 PDU 的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 LSI (长睡眠间隔)功能跳过接收信标、请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swru368b/swru368b.pdf 中的通道4.6.2)。  

    此模式可优化功耗、因为它不会针对 DTIM 信标唤醒(从而跳过广播)。  

     请注意、设备可能会丢失重要流量。

    BR、

    Kobi