This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:当 Apple 手机连接到 AP 时、密码正确、但错误不正确。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858990/cc3200sdk-when-the-apple-phone-is-connected-to-the-ap-the-password-is-correct-but-the-error-is-incorrect

器件型号:CC3200SDK

当 Apple 移动电话连接到 AP 时、输入的密码正确、但当有移动电话连接到 AP 时、提示密码不正确。 SDK 是否具有标志或接口、指示器件希望在验证密码之前访问 AP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 提供了一个 API、允许您扫描空气并查找 AP (请参阅扫描策略和 SL_WlanGetNetworkList)。

    当您要连接到 AP 时、必须使用 sl_WlanConnect (或 sl_WlanProfileAdd)提供 AP 名称(SSID)及其凭据(密码)。

    NWP 将在需要时自动输入密码。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 侧是否有接口可检测 STA 是否准备好连接到当前 AP?当前项目处于 AP 模式。 客户端与移动电话连接。 AP 终端能否在确定密码之前检测到连接信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 侧是否有可检测 STA 是否已准备好连接到当前 AP 的接口?当前项目处于 AP 模式。 客户端与移动电话连接。 AP 终端能否在确定密码之前检测到连接信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您到底要实现什么目标?

    WPA 密码是 AP 的固定属性、因此不能在每个站点上更改。

    理论上、您可以使用收发器 API 在主机上实现 AP 并更改逻辑、但这会非常复杂。

    如果您要识别和验证客户端(工作站)、则可以在它们连接后执行此操作。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 STA 准备好连接到 AP 时、请在判断 SSID 和密码的准确性之前输入密码。AP 端 SDK 中是否有一个接口或标志位来标识 STA 准备访问的状态?或者是否有任何方式可以查看状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解 正确、您希望为连接到 AP 的每个站点动态更改连接密码。

    没有这样的接口。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STA 会输入密码以连接到 AP 进程、因为连接因异常(例如 AP 信号消失)而失败、所以 AP 侧是否有一个能够指示异常连接失败状态的功能或标志位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、只有成功加入药柜时、您才会收到指示