This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:输出功率设置问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/857279/wl1831mod-output-power-setting-problem

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

WL18或 WL18固件本身的测试库存在问题。 在我们的固件以 PLT 模式 PLT_ON (版本8.9.0.0.79)引导时、并根据以下链接使用这些参数:

 

"

校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 1 0 1

校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 0 4 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

"

 

我们没有得到100mW/20dBm (20000设置)、而是1mW/0dBm。

请告知如何将输出功率设置为100mW/20dBm。

 

由于这个问题、我们在测试机构浪费了半天的时间来寻找没有出现的虚假信息。

更改20000参数会相应地更改输出值、但最大值为20000、模块输出功率仅为1mW/0dBm。

您似乎正在衰减20dBm 的输出

 

该模块位于 Variscite 的 DART-MX6Q_800C_2048R_8G_WW_CT_LO_REV1.31A 上。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    需要澄清的几个问题:

    1) 1)您是在传导模式还是辐射模式下执行此操作。

    2) 2)您正在使用什么 INI 文件? 您应该使用 WL1835MOD_C2PC.INI 文件

    3) 3)由于您使用的是 Calibrator 命令、您是否完成了配置以确保正确设置器件?

    4) 4)您是否在正确的天线端口上进行测量?

    5) 5)请注意、虽然您尝试将功率设置为20dBm、但您将无法实现这一点、因为 INI 文件和 FW 会限制功率。 0dBm 为低电平、预计这更接近12dBm 至15dBm。

    6) 6)您是否使用了我们的 COM8板和 RTTT? 我也会建议这样做、这样您就可以确保测量适当的功率、从而具有参考点。

    谢谢、

    Riz