This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:OTA 升级 MCU 映像和服务包、不含 tar 包

Guru**** 2570315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858365/cc3220s-ota-upgrade-mcu-image-and-service-pack-without-tar-bundle

器件型号:CC3220S

您好!

如何仅升级 MCU 映像和服务包。 我没有空间使用 OTA tar 包功能。 任何应用手册或对此的见解都将有所帮助。

谢谢

Shashikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikant、您好!  

    您应查看 FS 文档。

    OTA 要求您覆盖闪存上的 MCU 映像和/或 SP 文件、然后重新引导系统。

    如果要使用失效防护或捆绑包保护等其他功能、可以在 OTA 文档中阅读相关内容。

    我建议您仍使用 TAR (由于系统支持)。 如果您不需要 OTA 库的某些部分(例如使用 OTA_FILE_DOWNLOAD -您可以消除云服务器协商)、

    BR、

    Kobi