This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:有关 CC3120无线电工具的问题

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120, CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/857027/cc3120-question-about-cc3120-radio-tool

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

您好!

我正在测试 CC3120的无线电工具。 我已经设置了 CC31xxEMUBOOST 和 CC3120R 定制板。 我可以使用 UniFlash 工具连接到 CC3120R 并对 CC3120进行编程、但我无法使用无线电工具(v1.0.3.11)连接 CC3120。 我将 RTS 和 CTS 连接到 CC3120。 我在 Wifi 映像中使用的服务包是 sp_3.10.0.5_2.0.0.0_2.2.0.6。

我在这里的问题是、这种组合是否起作用? 我看到一些 TI 文档提到、需要对正确的服务包进行编程才能用于无线电工具。 是否有人可以确认我使用的服务包是否正确?

另一个问题是、我是否应该仅使用 Service Pack 对 CC3120进行编程?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    请参阅 无线电工具用户指南中的第11节、以确保 EMUBOOST 和定制板之间具有所有必要的连接。

    然后使用无线电工具 v1.0.3.11目录中的首选映像类型刷写器件 \Device images\CC3120。  然后查看是否可以连接到无线电工具。 我刚刚使用 CC3120 BoosterPack 尝试过此操作、并且能够成功连接到 GUI。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我使用无线电工具附带的图像对 CC3120进行了编程。 但将 CC3120连接到无线电工具仍然有问题。

    用户指南令人困惑。 当 CC31xxEMUBOOST 连接到 PC 时、器件管理上会显示四个 COM 端口、就像用户指南第4页(COM4-COM7)中显示的图3一样。 但在图5中、它显示了无线电工具正在使用 COM7连接到 CC3120。 我记得 UniFlash 正在使用第三个 COM 端口(COM6)对 CC3120进行编程。 无线电工具应该使用哪个端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我可以读回 CC3120上的图像吗?

    我在 CC3120BOOST 板之一上尝试过。 我可以连接到它、尽管服务包看起来是旧版本:3.6.0.3.31.2.0.0.2.0.6。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    请忽略图5、因为它位于 CC3220部分下。

    在 EMUBOOST 的 J6 USB 连接器上、连接器上的"SPI/GPIO/UART/NWP"读为"SPI/GPIO/UART/NWP"。 请注意、SPI 是打印的4种协议中的第一种、UART 是第三种。

    此顺序与设备管理器中列出的 COM 端口相同。 第一个将用于 SPI、第三个将用于 UART。

    当您在无线电工具上选择 CC3120 SPI 时、请使用列出的第一个 COM 端口。 与 CC3120 UART 类似、请使用第三个。 Uniflash 使用 UART、这就是它使用第三个 UART 的原因。

    BR、