This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:音频 I2S/PCM 输出功率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/855498/wl1831mod-audio-i2s-pcm-output-power

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

大家好、

我可以问  WL1831的 I2S/PCM 输出功率是多少? dBm 或 dBFS 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的要求。  数字信号的功率输出(以 dBm 为单位)?  请详细说明一下吗?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tscheck:

    由于它是 I2S/PCM、因此数据位为16位(无符号)。

    数字音频采样为16位无符号、16位无符号的最大值为65536。 因此、我认为 dBFS 的计算公式如下:

    那么、这是否意味着 WL1831 PCM 的 dBFS 是-96dBFS? 正确吗?

     我还可以  询问 dBm 吗? 它是否仅与使用 PCM 作为输入的功率放大器相关? 那么、dBm 的值取决于 PA?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2S 总线是一种数字接口(如 SPI/I2C)、用于将数字音频信号从一个芯片连接到另一个芯片。

    dBFS 单元不用于数字总线信号。 数字总线信号从高电平(标称值>0.7*VDD)变为低电平(标称值<0.2*VDD)。  请参阅 WL1831 (SWRS152)数据表中的第5.19.8节。

    在 ADC/DAC 参数中使用 dBFS 单元。 在您的情况 下、它适用于 ECNC (请参阅您的第一篇文章中的图表)。

    如果使用16位 ADC、则理论动态范围 = 96dB。 如果您将这个应用于满量程、则最高电平 设置为0dBm、最低电平将为-96dBm。

    TI 提供音频 ADC。 以下是链接。 您可以在这些数据表中检查 dBFS。

    dBm 是用于测量/指定射频功率的单位。 它是瓦特的分贝单位。 例如、WL1831 Tx 功率输出指定 为17.3dBm 。 请参阅 WL1831数据表的表5.7。

    谢谢、

    PM