This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:智能配置 SDK 1.3.0

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/855381/cc3100-smart-config-sdk-1-3-0

器件型号:CC3100

您好!

我将 CC3100与 MCU 结合使用已有很长时间,现在需要集成 Smartconfig 选项。

我尝试在  SDK 1.3.0的示例"Provisioning_smartconfig"中启用智能配置过程、但 Android 应用 Simplelink startet Pro 却未成功。

请帮助、

这是我在托管 MCU 上的代码

_WlanRxFilterOperationCommandBuff_t RxFilterIdMask ={0};

uint8_t Val = 1;
uint8_t CONFIGOpt = 0;
uint8_t CONFIGLen = 0;
uint8_t 功率= 0;

内部32_t RetVal =-1;
Int32_t 模式;

MODE = SL_Start (0、0、0);
ASSERT_ON_ERROR (MODE);

/*如果器件未处于站点模式、请尝试在站点模式下配置器件*/
if (Role_STA !=模式)
{
如果(Role_AP =模式)
{
/*如果器件处于 AP 模式、我们需要等待该事件后再执行任何操作*/
while (!is_ip_acquired (g_connectionStatus))
{
OSI_SLEEP (1);
}
}

/*切换到 STA 角色并重新启动*/
RetVal = sl_WlanSetMode (Role_STA);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

RetVal = sl_Stop (sl_stop_timeout);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

RetVal = sl_Start (0、0、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

/*检查设备是否再次在站点中*/
if (Role_STA!= RetVal)
{
/*如果设备未在站点模式下启动,我们不想继续进行*/
ASSERT_ON_ERROR (DEVICE_NOT IN_STATE_MODE);
}
}

/*获取器件的版本信息*/
configOpt = sl_device_General_version;
configLen = sizeof (g_wifiVersion);
RetVal = sl_DevGet (sl_device_General_configuration、&configOpt、&configLen、 (_u8 *)(&G);
Assert_ON_ERROR (RetVal);

//将连接策略设置为自动+ SmartConfig (设备的默认连接策略)*/
RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、0、0、 1)、NULL、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);
#ifdef DEBUG_NRF_USER
ASSERT_ON_ERROR (cc3100_CLEAR_PROFILES (0xFF));
#endif
/*
设备处于站点模式。 断开先前的连接(如果有)
*如果"已连接完成"、则该函数返回0;如果已断开连接、则返回负数
;*如果返回0、则等待"连接"事件;忽略其他返回代码
*/
cc3100_DISCONNING_FIT_AGE();

/*启用 DHCP 客户机*/
RetVal = sl_NetCfgSet (sl_IPv4_STA_P2P_CL_DHCP_ENABLE、1、&val);
assert_ON_ERROR (RetVal);

//禁用扫描*/
configOpt = sl_scan_policy (0);
RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_scan、configOpt、NULL、0);
assert_ON_ERROR (RetVal);

/*将工作站模式
编号的 Tx 功率级别设置为0-15之间、因为最大功率- 0的 dB 偏移将设置最大功率*/
功率= 0;
RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER、1、(_U8 *)&POWER);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

//将 PM 策略设置为正常*/
RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_PM、g_powerstate、NULL、0);
assert_ON_ERROR (RetVal);

/*取消注册 mDNS 服务*/
RetVal = sl_NetAppMDNSUnRegisterService (0、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

/*删除所有64个筛选器(8*8)*/
PAL_Memset (RxIdMask.FilterIdMask、0xFF、8);
RetVal = SL_WlanRxFilterSet (SL_REMOVE_RX_FILTER、(_u8 *)&RxFilterIdMask、
sizeof (_WlanRxFilterOperationCommandBuff_t);
assert_ON_ERROR (RetVal);

RetVal = sl_Stop (sl_stop_timeout);
assert_ON_ERROR (RetVal);

cc3100_initial_app_variables ();


返回 RetVal;/*成功*/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    是否能够运行默认 PROVISIONING_smartconfig 示例? 您在移动应用程序上看到了什么响应?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Google Store 中的应用程序 与 Wiki 中描述的应用程序不同

    对于 SDK 1.3.0中的默认 PROVISIONING_smartconfig、应用程序没有响应  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    Wi-Fi Starter Pro 是您应该使用的最新应用程序。 请确保在应用设置中启用了 SmartConfig、并且您的手机应连接到您要为其配置 CC3100的 AP 网络。

    按下"配置"按钮时、应用程序上是否有任何变化? 您使用的是什么移动设备、它运行的是什么操作系统版本?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因 、sl_connection_policy (1、0、1、0、0)不起作用。

    只有在我更改为 sl_connection_policy (1、0、0、0)后、它才起作用。

    SMART 配置是否无法与 Open 配合使用?

    谢谢