This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD SDK 是否支持通过 UART 和 SPI 进行通信?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/858117/cc3135mod-does-cc3135mod-sdk-support-communication-via-both-uart-and-spi

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

您好!

我是否可以知道 CC3135MOD SDK 是否支持 通过 UART 和 SPI 进行通信?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    是的、确实如此。 您可以选择一个最适合您的应用的接口。 但通常最好使用 SPI。 请注意、两个接口使用相同的协议(来自主机 MCU 上 SimpleLink 驱动程序的命令)。 CC3135不支持通过 UART 接口的 AT 命令。 如果您想使用 AT 命令、可以选择 CC3235。

    BTW... 没有什么比 CC3135MOD SDK 更好的了。 SDK 插件涵盖了 CC3135的软件站点

    1月