This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:以2.4GHz 和5GHz 同时传输

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/857390/cc3235modsf-transmitting-at-2-4-ghz-and-5-ghz-at-the-same-time

器件型号:CC3235MODSF

大家好、

我的客户想知道 CC3235MODSF 能否 同时以2.4GHz 和5GHz 的频率传输数据。  

我认为它不能、因为它只是一个无线电、但我们想知道它是否可以在运行时动态切换。

例如、发送2.4GHz 数据包、然后(动态)切换到5GHz 并发送5GHz 数据包。 在这种情况下、从2.4GHz 模式切换到5GHz 模式需要多长时间、反之亦然?

是否可以"同时"以2.4GHz 和5GHz 运行?

谢谢、

Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    不支持同时使用2.4GHz 和5GHz。 启用5GHz 后、您可以连接到2.4或5 GHz 网络、但您必须使用所连接到的 SSID 使用的任何频率。

    此致、

    Vince