This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:从 WL1831MOD 迁移

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1831MOD, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/856484/wl1837mod-migration-from-wl1831mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831MODWL1807MOD

客户对于从 WL1831MOD 迁移到 WL1837MOD 以添加5GHz 功能有疑问。  它将是单天线实现。  以下是客户的问题和我的初始回答。  请确认它们正确无误、并在第4个问题上详细说明。

  1.  WL1837MOD 似乎是 WL1831MOD 的一个分支器件、因为数据表显示它们是引脚对引脚兼容的。 对吧?
    [mA]正确。
  2. 我们不使用分集、因此不会使用 RF_ANT2。 RF_ANT1将输出主2.4GHz 或主5GHz。 对吧? 在连接到 SSID 之前,RF_ANT1是否通过在2.4GHz 和5GHz 之间切换来扫描 SSID?
    [mA]正确
  3. 在我们的应用软件中、我们使用 WL1837MOD 的产品是否与智能手机类似、如果路由器显示 SSID (如 Linksys_2.4GHz 或 Linksys_5GHz)、我们选择一个、它将分别连接到2.4GHz 或5GHz 的 SSID?
    [mA]正确
  4. 使用 WL1837MOD 的产品是否可以在 Linksys 2.4GHz 或 Linksys 5GHz 之间动态更改?
    [mA]是的、我认为这是正确的、但让我更详细地了解实施情况
  5. 对于2.4GHz 或5GHz 单天线、我们会使用哪一个.ini 文件?
    [mA]请参阅 WL18xx 模块硬件集成指南(修订版 A)的第3页
    注意:使用仅需要单天线解决方案(2.4GHz WLAN SISO/蓝 牙/ 5GHz 单天线)的 WL1837MOD/WL1807MOD 模块的客户在重复使用原始认证的同时、可以确保第二个天线端口不会产生射频(仅限2.4 MIMO / 5GHz 多样性)。 为此、请使用以下要求:
    •保持第二个模块 RF 端口断开(引脚编号18 = N.C.)
    •在 WL1837MOD INI 中、通过设置参数 NumberOfAssembledAnt2_4 = 1、确保仅为2.4GHz 选择1根天线;

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    [报价用户="Mark Ackerson">我们使用 WL1837MOD 的产品是否可以 在 Linksys_2.4GHz 或 Linksys_5GHz 之间动态变化?
    [mA]是的、我认为这是正确的、但让我了解有关实施的更多详细信息[/引述]

    是的。 这是可能的。 如果设备之前已连接到这些接入点、则凭据将存储回 wpa_supplicant.conf 文件。 请求者将决定连接到这些 SSID 中的任何一个、具体取决于哪个 SSID 是更有利的信号条件等

    此致、  

    Sudharshan K N