This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:WL1805MOD 模块的 ANT016008LCD2442MA1替代器件建议

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD, WL1835MOD, WL1837MOD, WL1807MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/856822/wl1805mod-ant016008lcd2442ma1-alternate-part-suggestion-for-wl1805mod-module

器件型号:WL1805MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODWL1837MODWL1807MOD

您好!

我们将 WL1805MOD 模块用于我们的设计之一。 我们已参考 EVK 原理图、他们建议使用 ANT016008LCD2442MA1m 部件、但

根据 TDK、不建议在新设计中采用 ANT016008LCD2442MA1器件。 是否有人可以为其推荐替代器件和合适的匹配电路。

此致

Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 Pulse Engineering 的 W3006。 我们在 WL1807MOD、WL1835MOD、WL1837MOD 等中使用了该器件。

    以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    1)我是否应该假设我们可以对 W3006使用相同的匹配电路以及 EVK 中建议的电路?

    2)我们将使用金属外壳。 除了芯片天线之外、您对此还有什么建议吗? 我们将看到距离性能、然后决定使用哪个天线、即芯片天线或其他一些建议使用的天线。 我们希望板上具有这两个选项。

    3)对于板载设计中要提供的两种天线选项的匹配电路、有哪些建议?

    此致

    Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:否、您需要在设备上重新匹配。 天线匹配必须在整个装置上完成(带外壳)

    Q2:如果您使用金属外壳并使用金属外壳盖住天线、则它将衰减辐射功率、然后您将松开范围。 您可能需要考虑使用鞭状天线(可以放置在金属外壳外)、或者您可能需要设计外壳、使其 不会覆盖芯片天线。 有关鞭形天线、请参阅以下链接。

    Q3:您可以在 天线输入端将 PI 网络作为占位符来 进行天线匹配。

    https://www.taoglas.com/product-category/external-wi-fi-zigbee-public-safety/

    谢谢、

    PM