This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:连接到 Watson IoT 平台

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200STK-WIFIMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/856583/cc3200stk-wifimk-connect-to-watson-iot-platform

器件型号:CC3200STK-WIFIMK

您好-

我有两个 SensorTag、一个是非常新的、另一个是六个月前的。

两者都连接到 WIOT 平台、但返回以下错误消息:"Closed connection (已关闭连接)"。 该主题无效:客户端该主题与授权规则不匹配。"

以前有人看到过类似的东西吗?   

提前感谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC3200STK-WIFIMK

    您好 TI -

    我有两个 SensorTag。  两者都有问题:

    1.一种新的 SensorTag 似乎可以正常工作、但 iOS 应用程序不会将其显示在 WiFi 设备列表中。  我看到其他人遇到类似问题、解决了旧手机和旧 iOS 版本的问题、但我无法使用(iPhone 11和 iOS 13)。   

    2.我有一个旧的 SensorTag、它工作正常、但无法进行 OTA 更新。  即使使用新电池和多个工厂复位也是如此。

    是否有其他方法可以解决这两个问题?

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    遗憾的是,目前没有办法解决这个问题。 我们正致力于解决这些与移动应用程序可靠性相关的问题。 同时、最好使用较旧的手机。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    2.此问题也可能与第一个问题有关。 如果您可以将此应用程序进展到该应用程序、有时请重试、但这次您的移动连接关闭。

    Jesu