This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:我希望与 CC2652共存

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/855119/cc3135-i-want-to-have-coexistence-with-cc2652

器件型号:CC3135

我想使用 cc2652和 cc3135之间的共存选项,从文档中可以看出,CC2652端口 Dxx -> CC3135只有1个连接可以指示 BLE 状态,是否有来自 BLE 堆栈的信号应该路由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给问题工程师。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flemming、

    您正在查看 SDK 的哪个版本? 这是为了帮助您在相关的板级配置文件中正确导航。

    您所指的一个 GPIO 信号不是由 BLE 堆栈设置的、而是在无线电加电/断电时由射频驱动器调用的自定义回调函数中切换的引脚。 不同驱动程序的这些自定义回调函数通常在板级配置文件中定义。

    无线电状态事件和 BLE 状态信号之间的连接就是天线设置(单天线或双天线)只能使用单信号的原因。 相同的信号可用于在无线电唤醒时(如果是双天线)切换天线、以及向 WiFi 设备指示 BLE 设备想要处于活动状态(正如您所说的、BLE 状态)。

    此致、

    Vetle