This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:无法在 cc3220 launchpad 上打开 minicom

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/856346/cc3220s-launchxl-not-able-to-open-minicom-on-cc3220-launchpad

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

各位专家、您好!

我有 CC3220无线微控制器 LaunchPad 开发套件。 我正在使用 Linux Ubuntu。

当我将 Launchpad 插入 USB 并尝试通过 minicom 打开串行控制台时、minicom 显示'inicom:Cannot open /dev/ttyUSB0:no such file or directory'

为了打开 cc3220 launchpad 的控制台、我需要做哪些更改。

谢谢

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    请在设备已连接且未连接时运行命令"ls /dev/tty。 对于我来说、它通常显示为/dev/ttyACM0和 /dev/ttyACM1.  

    Jesu