This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:查找有关 WiFi 和 BT 设置的文档

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/855427/wl1837mod-look-for-the-documents-for-wifi-and-bt-setting

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:AM3352

各位专家:

客户一直在使用 WL1837MODGIM0CR 和 AM3352开发 WiFi/BT 产品。
他们正在使用"ti-compat-wireless-wl18xx-R8.5+gitAUTOINC+ad69b45b9a"、因为它已用于以前的产品。

Q1) 是否提供了任何文档?

 功能设置和校准有三个文档。
  WL18xx 平台集成 Guide.pdf
  WL18xx 系统构建 Scripts.pdf
  WiLink8 Linux 入门 Guide.pdf

Q2) 对于 BT 部分、除了 zips 中的文档外、还有其他技术文档吗?

 他们计划使用以下文件。
  AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.0.3.0.1.0-linux-installer.tar.gz
  wl18xx_bt_sp_v4.4.zip

网页上似乎没有相关的 PDF。

非常感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、

    他们不应在新产品上使用 R8.5进行 WiFi、因为他们将无法通过所需的认证(如 RED)、而且他们不会修复所需的漏洞(如 KRACK 和其他漏洞)。  它们确实必须更新为 r8.7SP3、并在 git 上更新最新的 FW v8.9.0.0.79。

    我将在此主题上添加其他人、但他们也会在我们的 wiki 页面上找到有用的文档:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    让我向客户发送建议。
    您将不断了解最新信息。

    感谢您的支持。
    此致、
    Hitoshi