This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:适用于 MCU 和 NWP 的 LPDS 和工作模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/855317/cc3220s-lpds-and-active-mode-for-mcu-and-nwp

器件型号:CC3220S

您好!

我们在项目之一中使用 CC3220S。 CC3220S 的要求是连接到 Wi-Fi 并每小时发送一次数据。 一旦器件启动并建立 Wi-Fi 连接、我们就需要使 MCU 处于活动状态、并使 NWP 处于 LPDS 模式。 MCU 将运行其他设计外设、NWP 将每小时唤醒一次以将数据上传到云。

如果是、是否可以使其变为"是"、如何实现?

目前、我们假设采用 MCU 工作+ NWP 空闲模式、在本例中、我们无法获得适当的电池寿命、因为此模式下的平均电流消耗为15.3mA。

我们需要使 MCU 处于活动状态、并使 NWP 处于某个低功耗模式、以将平均电流保持在 uA 范围内的某个位置。

请就此提出建议并提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 sl_Stop()禁用 NWP,但这种方法不会显著节省任何功耗。 如果您想省电、则需要使用应用 MCU 的省电模式(睡眠、LPDS、HIB)。 您实际看到的功耗(~15mA)是您的应用 MCU (Cortex-M4在80MHz 下的功耗)。

    1月