This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:更改 mDNS

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/853493/cc3220moda-change-mdns

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我正在使用 cc3220SF LaunchPad。 我想更改 mdns 名称。

我使用的是 cc3220SF 的工作站模式。 假设我的设备 Mac 是 AA:BB:CC:DD:EE:FF。

目前、我能够在 mdns "AABBCCDDEEFF-mysimplelink.local"上执行 ping 操作。 但我想将该名称更改为"mylocalmdns.local"。

我该怎么做?

Dinkar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

    请参阅 NWP 指南中的第10.6.1节 、使用您喜欢的名称注册 mDNS 服务。 要取消注册 mDNS 服务、请参阅第10.6.2节。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

    您是否能够解决您的问题? 您是否阅读了我推荐的文档?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesu、

    现在,我解决了我的问题。 我阅读了文档、但它对我没有帮助。

    我使用以下代码解决了我的问题。

    unsigned char device_urn[39]="mylocalmdns\0";
    SL_NetAppSet (SL_NetApp_DEVICE_ID、SL_NetApp_DEVICE_URN、strlen ((const char *) device_urn)、(unsigned char *) device_urn); 

    谢谢、

    Dinkar