This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:日期代码标记

Guru**** 2762955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/854006/wl1837mod-date-code-markings

器件型号:WL1837MOD

如何解密这些芯片上的生产日期代码标记? 我们 PCB 的合同制造商表示、他们安装了生产日期代码为1811的芯片。 看看我们从它们那里收到的 PCB、有2个不同的数字都包含1811。 1811是完整的生产日期代码和我们拥有的所有芯片都来自同一批次、还是生产日期代码是整个 LTC 字符串、而我们实际上拥有2个不同批次的芯片? 部件上的标记为:

LTC:18116 35

LTC:18116 45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这些批次代码、前4位数字是制造周、即上述两个批次的2018年第11周。  该数字的其余部分仅用于内部跟踪、是一个基于某些器件数量的模块批次代码。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Travis。 我只想确保我完全理解它。 在我们的案例中、所有芯片都是在同一周内作为同一批次的一部分制造的(或者、如果您想进行生产运行)。 以下数字(本例中为35对45)的差异将表明、这些数字可能是在一周中的不同日期进行的。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能说两个 LTC 是在同一周制造的、最后三位数字实际上是由我们构建模块的子 CON 内部使用的。  我们正在跟踪 Steven L.关于此问题的另一个主题、并将很快作出答复。

    此致、

    特拉维斯