This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220SF 的完整手册

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220R, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/854302/cc3220sf-full-manual-for-cc3220sf

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3220R

您好!

此芯片是否有完整的用户手册?   我发现的最详细的(我认为)是  

SWAS035B–2016年9月–2018年11月修订、  

CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF SimpleLinkTmWi-FiRegistered
单芯片无线 MCU 解决方案

我不确定、但似乎没有完整的详细信息。  

是否有更合适/更详细的文档?  包含完整的寄存器说明、完整的架构和编程详细信息?  在上面的文档中,我找到了引脚说明、属性和多路复用,但没有处理器寄存器。  
文档感觉不完整或更高级别。

此外,在上面的文档中,它的顶部是:双核架构:用户专用应用 MCU、高度集成的 Wifi 网络处理器...  (下部)应用程序. :Cortex -M4; NWP: 没有关于第二个处理器的详细信息。

这是哪一个双核? 第二个核心是 网络处理器,它是什么?  (我是否理解正确,“NWP”是第二个核心。)   

程序员的模型是什么、您只能进行"编程"还是只能从应用程序内核与第二个内核进行交互? 哪个 通道? 我想我看不到专门用于在任何地方编程/配置第二个内核的章节...

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您需要器件的技术参考手册(TRM)。

    以下是其链接:www.ti.com/lit/swru465

    我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢!