This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 物联网应用的建议

Guru**** 2988460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3135MOD, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/853987/recommendation-for-iot-applicaiton

主题中讨论的其他器件:CC3120MOD、 CC3135MOD、 CC2652RB

您好!

我正在开发新的物联网应用。 我们使用 Tiva 系列已经有一段时间了、现在希望通过物联网开辟新的前沿。 您能否根据以下内容提供建议? 此外、由于适用于物联网、MQTT 必须提供支持。

  1. 如果可能、我们希望重复使用来自 TM4C1294项目的代码
  2. 至少需要8个 ADC、有望实现14位或更高的分辨率
  3. 需要 USB、以太网、WiFi 以及蓝牙
  4. WiFi 可以在模块上、这样我们就可以更轻松地通过 CE 或 FCC

提前感谢!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我认为、为了满足您的需求、最好的套件:

    • MCU - MSP432 (适用于有线以太网器件的 MSP432E4;适用于无线器件的 MSP432P4)
    • WiFi 模块 CC3120MOD (或用于2.4+5GHz 和蓝牙共存的 CC3135MOD)
    • 适用于蓝牙的2.4GHz CC (例如全新晶体 CC2652RB)

    1月