This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:如何将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)添加到 CC32XX SDK 物联网插件示例中

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/853463/ccs-cc3220moda-how-to-add-amazon-simple-queue-service-amazon-sqs-into-cc32xx-sdk-iot-plugin-example

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们希望使用 CC3220作为客户端、通过使用 Amazon SQS 连接到 AWS 并传输消息。

是否可以导入 Amazon SQS C++库(例如 CC32XX SDK 物联网插件)?  

如果是,我们在哪里可以得到参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 CC3220不能直接支持 AWS SQS 库、您很可能需要自行移植该库。

    但是、看起来 AWS IoT (受支持)现在具有内置的事件处理程序、可以将事件推送到 SQS。 有关更多详细信息、请参阅此处的文档:

    https://aws.amazon.com/iot-events/

    https://console.aws.amazon.com/iotevents/home?region=us-east-1

    我建议您首先查看该解决方案、看看它是否适合您的需求、因为设置云中间层比尝试移植 SQS 库要简单得多。

    如果您需要更多澄清或对 CC3220上的 AWS 支持有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael