This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:用于实现天线分集的评估板

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/853291/cc3135-evaluation-board-with-the-implementation-of-the-antenna-diversity

器件型号:CC3135
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好、团队、

我的客户希望使用天线分集的评估板、但 CC3235 Launchpad 不支持该功能。

您能否建议能够测试 具有天线分集功能的 CC3x35的 EVM?

提前感谢  

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我知道、它不存在用于 CC3x35器件的具有集成天线分集电路的 EVM。 但存在该 CC3ANTENNABOOST。 遗憾的是、此设计不可销售。 此设计最初是针对 CC3200器件完成的、因此 ANTSELx 引脚不是 CC3235 LaunchPad 的最佳选择。 但我认为这可以在软件方面解决。

    如果我错了、让 TI 员工纠正我的问题。

    1月