This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S/CC3220S-LAUNCHXL

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852956/cc3220s-launchxl-cc3220s-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

我目前正在尝试将 DHT22温度/湿度传感器与 CC3220S 搭配使用、我正在使用捕捉比较引脚(P03)、以便在传感器的数据线上下拉时进行捕获、并记录边沿之间的时间。 我不知道为什么、但捕获比较没有取任何东西。 这可能是 DHT 唤醒信号的时序、但我从数据表和其他库中选择了这些时序。 我是否可以将 DHT 传感器库导入到 CCS 中、后者将与 CC3220S 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否已尝试从 drivers 文件夹中获取 captuprepwmdisplay 示例? 该示例默认使用引脚5。

    您能否在引脚上放置一个逻辑分析仪并确保您看到数据?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    我能够解决我的问题。 我的问题是我尝试使用与输入 GPIO 和捕捉比较引脚相同的引脚(P03)。 一旦我将这些分成两个、捕获引脚开始从 DHT22中拾取响应信号。 我假设我不能使用同一个引脚、并在配置(GPIO 至捕捉和反向)之间切换它。  

    谢谢