This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:是否允许最终用户#39;s 操作时更新服务包?

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/852957/cc3220r-service-pack-update-on-enduser-s-operation-is-permitted

器件型号:CC3220R

你(们)好

我们目前正在开发 MPU 的固件更新功能、以供最终用户操作、包括 CC3220R Service Pack 更新。

但是... ,是否允许在最终用户的操作上更新 Service Pack?

谢谢你。

Hajime ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以从主机代码(应用 MCU)更新 ServicePack。 示例如何正确执行此操作、您可以在 OTA 示例中找到、因为 OTA 代码在主机上运行。

    您看到了什么错误?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 !Hajime ***、

    请参阅 SimpleLink Academy 中的 OTA 模块。 它演示了如何更新包含 MCU 映像、服务包和用户文件的 TAR 软件包: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACE5ggZRybEJNZUcnzc3ww__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Sarah