This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/823070/linux-wl1801mod-wi-fi-forum

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

将时钟更改为1MHz 后、它仍然会崩溃。 请查找附件日志。

------------------------------------------------------------------

root@SSG000007:/usr/share/beanbag/platformdb # wlcore:错误 Tx 卡在(FW 中)时间为5000ms。 正在开始恢复

------ [在此处剪切]-----

警告:CPU:0 PID:17159、位于/home/platform/sml/distro/fwelinux_skyline_samast/skyline410/build/tmp/work-shared/imx6ul-skyline/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:809 wl12xx_queue_recovery_work。part.9+0x50/0x54

链接的模块:CDC_ACM evbug

CPU:0 PID:17159通信:kworker/U2:2未被污染4.14.78-IMX-4.14.78-1.0.0 GA-SML-0.98+g66620c3 #1

硬件名称:Freescale i.MX6超极(器件树)

工作队列:phy0 wl12xx_TX_Watchdog_work

回溯:

[<8010ba50>](dump_backtrace)从[<8010bd10>](show_stack+0x18/0x1c)

R7:60070013 R6:80b3fa08 R5:80b3fa08 R4:00000000

[<8010bcf8>](show_stack)从[<8074af14>](dump_stack+0x90/0xa4)

[<8074ae84>](dump_stack)从[<801271f8>](_warn+0xec/0x104)

R7:00000009 R6:808e14f8 R5:00000000 R4:00000000

[<8012710c>](__warn)从[<801272c8>](warn_slespath_null+0x28/0x30)

R9:00000000 R8:00000000 r7:88828f00 R6:884b0d64 R5:884b0d20 R4:884b0d20

[<801272a0>](warn_slespath_null)来自[<804c6acc>](wl12xx_queue_recovery_work。part.9+0x50/0x54)

[[804c6a7c>](wl12xx_queue_recovery_work.part.9)来自[<804c6bf0>](wl12xx_TX_Watchdog_work + 0x120/0x124)

R5:884b0d20 R4:884b1ab0

[<804c6ad0>](wl12xx_TX_Watchdog_work)从[<8013e9a0>](Process_One_Work+0x128/0x410)

R7:88828f00 R6:88004200 R5:88a00500 R4:884b1ab0

[<8013e878>](Process_One_Work)从[<8013ece0>](worker_thread+0x58/0x5d4)

r10:00000088 r9:88004218 r8:80b02d00 r7:88004200 r6:88a00518 r5:88004200

R4:88a00500

[[8013ec88>](worker_thread)从[<80144830>](kthread+0x130/0x160)

R10:88a65e80 R9:88db0a9c R8:8013ec88 r7:88a00500 R6:88db0ac0 R5:00000000

R4:88db0a80

[[80144700>](kthread)来自[<80107d08>](RET_FAND_F叉+0x14/0x2C)

R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:80144700

R4:88db0ac0 r3:88d96000

--[结束线迹 d7aa38ad7f1dd922 ]-->

wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.79

Wlcore:PC:0x0、HIN_STS:0x00000020计数:1

Wlcore:关闭

Wlcore:关闭

ieee80211 phy0:请求硬件重新启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、  

    您能提供更多详细信息吗? 该线程是否是另一个线程的后续操作? 如果是、请包含参考。 请向我们提供更多详细信息、我们一定会提供帮助。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是 w.r.t 旧线程。请在下面找到链接

    http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/806002

    e2e.ti.com/.../806002Regards、

    Vijay

    e2e.ti.com/.../806002

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、  

    是否可以将这些详细信息添加到上一个主题并关闭此主题? 这样、我们就可以在同一个线程中跟踪问题(我假设它仍然是同一个问题)。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    先前的主题已被锁定、因此我无法添加相同的主题。 请告诉我如何继续。

    我随机地看到这个问题,但经常看到我们的目标。至少每天一次。

    请做不必要的事。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已重新打开该线程。 PL 检查并告诉我您是否可以将您的信息添加到该主题中。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Thread 仍处于锁定状态。请使用此线程或重新打开现有线程、以便讨论问题解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您看到此恢复消息的频率是多少?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常每天一次。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    固件恢复会发生、在大多数情况下、系统恢复所需的时间不到1秒。 在您的情况下,驱动程序因 TX 问题启动了恢复。  在固件恢复后,系统恢复正常非常重要。   

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在要进一步了解的内容、以便我们可以解决该问题。 恢复系统没有出现任何问题后、就可以正常工作、但在我们的情况下、系统不会出现问题。 请进一步建议解决该问题。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    请详细说明您的测试案例并上传日志。 我们希望在问题发生之前和之后重点关注。 您能否详细说明系统恢复后哪些不起作用?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题随机出现、因此很难知道预处理和后处理情况。 恢复后、我看不到 SSID。

    我认为、给定日志中的最佳部分是了解我们可以在哪些地方查看更多内容。 让我知道我是否可以测试其他任何东西。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、  

    上面的日志没有为我们提供太多信息。 您能详细说明一下"我看不到 SSID 可见"吗? wl8是否运行 AP 角色? 如果是,有多少个工作站连接到它?  您能否在问题发生前后共享'ifconfig'的输出  

    谢谢

    Saurabh