This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220sf

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/822568/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我将器件配置为 STA。

我将设备连接到路由器。

我将 PC 连接到同一路由器。

我尝试将我的 PC 与 STA 通信、但没有成功、我知道我的器件 IP 和侦听端口。

建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    您是否尝试运行过网络终端示例? 使用 send/recv 选项发送到您的 PC。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有与同一问题相关的问题、请在此处回答-如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu