This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:辐射电磁场抗扰度测试(RS) EN61000-4-3故障

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1831, WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/824495/wl1831mod-radiated-electromagnetic-field-immunity-test-rs-en61000-4-3-fail

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831WL1837MODWL1835MODWL1837WL1835

尊敬的先生/女士

我是来自欧洲斯洛文尼亚的硬件设计工程师、我参与了我们新器 件的认证阶段、该器件同时使用 WL1831MOD 来实现 WiFi AP 接入点和蓝牙。 模块组装在 制造商 Variscite 的 VAR-SOM-SOLO SBC 上、然后再连接到我们的 PCB。 SBC 是运行 Linux 的 iMX6处理器上的基础。  我们使用此模块的主要原因之一是它已获得 CE 认证。 我们正在使用推荐的天线 LARID CAF94505。

在过去的一周中、我们一直在根据测试标准 EN61000-4-3、标准 A 在认证设施中执行辐射电磁场抗扰度测试(RS)。 在测试过程中、DUT 在80MHz 至6000MHz 的频率范围内暴露在3V/m 的电磁场中。 我们通过每秒从位于 EMC 试验箱角落的 PC ping 两次 WL1837MOD WiFi 来进行监控。 WL1831可在80MHz 至3000MHz 范围内按预期运行。 从3000MHz 到6000MHz、所有的 ping 消息都丢失了、这真的很奇怪、因为当电磁场关闭时、此模块仅在2400MHz - 2480MHz 范围内运行、WiFi 立即开始正常运行。 此外、在干扰关闭后、我们立即收到几条 ping 消息、ping 时间极长。 一直以来、iMX6上的 Linux 运行正常、我们没有注意到 dmesg-es 中的任何 wifi 错误。

因此、我们的想法是尝试区分阻止 WL1831MOD 工作的干扰是来自 PCB 上的电力线还是来自天线。 因此、我们使用1.5m 长的同轴电缆延长了天线电缆、并在两种不同的设置下执行了测试:

在第一个设置中、我们将器件保留在测试表上、但将 WiFi 天线移到了 EMC 室的一侧。 因此天线不在辐射场的中间。 在本例中、我们得到了 ping 应答、但延迟时间比没有干扰的时间长。

在第二个设置中、我们将天线留在了工作台上、并将器件从 EM 场干扰中移开。 在这种情况下、没有 ping 应答、如原始测试设置中所示。

因此、我们的想法是、Wl1831MOD 不会回复任何 ping 消息、因为天线干扰过大。

由于 WL1831MOD 已通过与我们所执行的测试相同的认证、因此我开始研究 WiFi 设置。 根据 SWRU422A 、我意识到我们可能尚未使用 configure-device.sh 脚本对 WL1831器件执行首次配置。 我注意到 wl18xx-conf.bin、我们使用的状态是、我们使用两个2.4GHz 天线和一个5GHz、而实际上我们仅使用一个2.4GHz 天线。 我不确定其他设置。 这是否是 WiFi 无法正常工作的原因?我正在连接 wl18xx-conf-dump.txt

 WL1835MOD_INI.ini 是为 TI 认证生成 wl18xx_conf 的文件吗?

当前固件和 MAC 版本:

FRev 8.9.0.0.79
FRev 8.2.0.242

此致

e2e.ti.com/.../8463.wl18xx_2D00_conf_2D00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、  

    您需要进行 ini 配置、以使电路板适用于特定类型的183x 器件。 您可以运行 configure.sh 脚本并将2.4GHz 天线的数量设置为1、将5GHz 天线的数量设置为0。 PL 让我了解这些设置的结果。 对于其他设置、您可以将其保留为默认设置。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过 configure-device.sh 脚本、我已将我们的器件设置为 WL1831、2.4GHz 上的1根天线、5GHz 上的0根天线和 SISO20、但抗扰度性能没有变化、我今天已经执行过这项操作。 WL1831在3GHz 开启时仍然无法访问。 我想知道您能否让我确切地知道 TI 使用了哪个驱动程序、固件和 INI 文件进行认证、以便我可以使用相同的设置。

    我还注意到存在 Wl1837_FCC_CE..ini 文件、但 WL1835没有文件(从配置器件脚本中、我注意到该脚本使用 WL1835.ini 来实现1831)

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、  

    是的。 对于 WL1831、1835的相同 ini 文件有效。 官方 ini 文件夹包含用于认证的 ini 文件。  

    -您能像以前一样向我们发送 INI 文件的文本转储以验证设置吗?  

    -您能否在正常模式下检查您是否能够通过 iperf 工具获得良好的吞吐量?  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在连接转储 txt。 您能否提供用于认证的 TI wl18xx-config.bin 文件、以防转储的 txt 中出现不匹配的情况。 您还能为我提供用于认证的固件和驱动程序版本吗?

    我将在没有射频干扰的情况下执行 iperperf 测试、并告知您结果。 不管怎样、在没有其他射频干扰的情况下 Ping 工作正常。

    BRe2e.ti.com/.../wl18xx_2D00_conf_2D00_machWL1831.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    正如我在上一篇文章中所述、我们昨天在 EMC 试验箱中进行了测试。 我们怀疑主要的干扰来源是天线、因此我们有一个想法来实施一个带台滤波器。 因此我们构建了一个、它通过2400MHz 和2500MHz 之间的信号并拒绝其他所有信号。 在3GHz 时、我们测量的是20dB 抑制和4GHz 30dB 抑制。 但是、在3GHz 和6GHz 之间执行抗扰性测试时、并未产生任何差异。 Ping 消息仍然停止。 但是、每次我们停止射频干扰时、我们都会在极长的延迟时间内突发大约5-10个 ping 应答。

    这让我们想到 WL1831实际上能够接收 ping 消息、但只要存在射频干扰、就不会回复任何内容。 就好像它将执行 CCA-ED (清除通道分配-能量检测)、并且意识到输入端的功率太大、因此它将停止传输。因此、我们在 WL1831设置为服务器、PC 设置为客户端并开始通过 UDP 协议传输数据的情况下执行了 iperf3测试。 即使 ping 消息停止、WL1831也会在没有中断的情况下接收 UDP 数据包。

    我注意到 wlconf 中有一个 Core.Rx.Rx_CCA_threshold 参数。 这是用于决定 WL1831是否应发送的保留吗? 是否有任何其他参数来定义它?

    仍然有一种对噪音的困扰... 由于唯一通过滤波器的噪声在2.4-2.5GHz 范围内。 该噪声应设置为0、因为 差值范围为3GHz。 我们将在下次执行测试时、尝试收集更多有关 EMC 试验箱中射频干扰的数据。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、

    对于此问题、您可能需要与测试机构进行检查、以查看您看到的操作是否被视为正常操作。 也就是说、当您看到 ping 消息在3GHz 和6GHz 之间停止时、要求是在干扰之后、无线电能够恢复并继续运行。 在 EMI 实例期间、不一定需要继续正常传输。 它听起来像是无线电在没有复位的情况下很快就在运行。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    昨天、我们再次在 EMC 试验箱中执行了抗辐射干扰测试、现在我们可以确认我们的理论、即 Wl1831由于 WiFi 频率的本底噪声较高而停止回复 Ping 消息。  因此、在我们执行测试的工厂中、它们使用一个位于1GHz-3GHz 区域的放大器、以及另一个来自3GHz 和6GHz 的放大器。 事实证明、当第二个放大器工作时、2.4GHz 的本底噪声水平比第一个放大器工作时高10dBm。 因此、WL1831在3GHz 至6GHz 区域的任何位置都不工作。

    此外、在过去的一周内、我发现、通过更改 WL1835MOD_INI 文件中 PerSubBandRxTraceLoss 中的 BG2 RX 损耗、我更改了 RSSI WL1831测量的值、并因此更改 WL1831是否根据 CCA 进行传输。 因此、在昨天的测试中、我降低了3dB 的 Rx 路径损耗、WL1831开始在3GHz 和6GHz 之间传输。

    我认为 PerSubBandRxTraceLoss 参数完全是特定于布局和天线的参数、因此必须针对每个器件进行专门设置、但我没有找到任何应用手册、说明该参数应该/必须针对特定器件进行更正? 此外、我想知道此设置在多大程度上影响了其他与射频认证相关的属性?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、

    为了重新使用我们的认证、不应对.INI 文件进行任何修改。 对于启动器、要使用的正确.INI 文件是 WL1835MOD_C2PC.INI 文件。 我从您的帖子中看到您正在使用 WL1835MOD_INI 文件。 您需要确保 C2PC 版本的文件是要使用的文件。 这是我们所有认证遵循的 C2PC 文件。

    如果您查看.INI 文件、您将看到 RX 和 TX 布线损耗参数相同。 这是合理的、因为从 IC 到天线端口的损耗是相同的。 2.4GHz 路径共享 RX/TX 引脚。 我们的应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 介绍了这些参数的使用。

    查看 C2PC 文件、BG2 RX 损耗参数实际上为3dB! 因此、如果您使用正确的文件、您的问题有望得到解决。 很抱歉、我之前没有看到这一点、我假定使用的是正确的.INI 文件。

    WL1835MOD.INI 文件中的跟踪丢失如下:

    PerSubBandTxTraceTM 输出电容          = 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00

    PerSubBandRxTraceTM =          10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    WL1835MOD_C2PC.INI 文件中的跟踪丢失如下:

    PerSubBandTxTraceTM 输出电容          = 10 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PerSubBandRxTraceTM =          10 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    如果您仔细检查器件的配置、则需要确保将 C2PC 文件的使用显示为"是"。 这将确保加载正确的。 我还为您附上了正确的 WL1835MOD_C2PC.INI 文件: e2e.ti.com/.../WL1835MOD_5F00_C2PC.INI

    WL18xx wlconfig 应用手册可在此处找到:

     

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rizwan

    感谢您的回答。 因此、为了重复使用 WL1831MOD 的认证、我们必须运行./configure-device、选择1835 作为芯片类型、并选择 yes to c2pc 选项。 SISO40模式怎么样?

    因此、由于不允许更改 PerSubBandRxTraceTM 输出、我想这是从 IC 到 WL1837MOD 焊盘的 Rx 路径损耗? 直到天线成为我的初始想法。 我是对的吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urban、

    如果要运行40MHz BW 调制、您可以选择 SIS40。 如果您的产品仅为20MHz、则可以选择否。 布线损耗参数是模块到 IC + PCB 参考板到 U.FL 连接器的内部路径的损耗参数。 我们用于认证的方法称为机柜辐射方法。 这就是传导结果和添加到传导数据中的天线最大增益、以获得最终 EIRP 值。 因此、其目的是天线的射频路径必须是我们参考设计的最小值。 实际上、我们最近在我们的 onw ID 上执行了 C2PC、以 Pi 焊盘、射频电缆损耗或迹线损耗的形式将模块焊盘到天线的输出损耗降低到1dB。 请注意、这必须与"设计"相关、不能通过.INI 跟踪丢失参数来完成。

    谢谢、

    Riz