This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:MTBF 数据寄存器、

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821855/cc3220moda-mtbf-data-reg

器件型号:CC3220MODA

你(们)好  

请提及此模块的 MTBF 数据。

数据表中未提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manibharathi、

      不久将发布一份涵盖所有 SimpleLink 模块的此主题的应用手册。

    CC3220MODASF 可靠性数据

    • MTBF (小时):2、546、806
    • 时基故障:392.6

    CC3220MODAS 可靠性数据

    • MTBF (小时):2、550、577
    • 时基故障:392

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    谢谢  

    很有帮助