This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:WiFi 配置问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820355/cc3220s-launchxl-wifi-provisioning-issue

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我们已将 TI WiFi 配置示例(一些自定义代码+ WiFi 配置示例)移植到我们的应用。 我们使用 TI SimpleLink Starter Android App Pro 来配置器件。 我们观察到、配置大部分时间都正常、但有时会失败、并显示错误消息(请参阅随附的屏幕截图)。 收到此错误消息后、我们会在下次重试时继续收到此错误消息。  此错误消息的观察频率似乎随 Android 操作 版本的不同而不同、在较旧版本中频率较低。 如果您能帮助我们解决这个问题、那将会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚使用 SDK v3.20运行了配置示例、没有出现任何问题。 您使用的是什么 SDK 版本和服务包? 您的应用程序是否与您移植的配置示例运行相同的 SDK 版本? 此故障发生的频率如何?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的快速响应。 以下是信息:

    SDK 版本:2.10.0.4

    2.服务包:SP_3.7.0.1_2.0.0.0_2.2.0.6

    您的应用程序是否与您移植的配置示例运行相同的 SDK 版本?

    是的

    此故障发生的频率如何?


    从 Android 版本到 Android 版本、这似乎有所不同。 在 Android 的新版本中、这种情况更为频繁。 为了提供一个 Ballpark 值、在较新版本的 Android 中、我们观察到这种配置尝试次数为每10次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    独立配置示例是否也会发生此故障? 如果您不确定、请尝试。 我想排除您的申请可能出现问题的可能性。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我们尝试了独立示例、但也失败了。 我们尝试使用两台不同的电话进行配置、以下是行为。

    电话1.

    摩托罗拉单电源

    Android 版本9

    2.电话2.

    Red Mi 5.

    Android 版本7.1.2 N2G47H

    在电话1中、故障是间歇性的(10次重试中两次)、而在电话2中始终显示错误。

    我还在附加手机2.e2e.ti.com/.../4572.log.txt 的 Android 应用程序日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将虚拟根 CA 证书密钥编程到闪存中?

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIlUqB-y4S3M7c6JO9hsuQ__fc2e6sr__LATEST

    您可以在链接中找到更多详细信息。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    在运行示例之前、我们已经将 dumme-root-ca 编程到闪存中。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    您似乎已经采取了所有正确的步骤、您使用的问题与移动应用程序有关。 我们的移动应用程序已知会出现这些问题、这就是它不是最终产品的原因。 我们鼓励客户开发自己的应用程序、并在以下链接中提供源代码作为参考。

    http://www.ti.com/tool/WIFISTARTERPRO

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu