This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2588965 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821124/cc3220sf-launchxl-wi-fi-forum

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

我正在使用 SDK CC32XX 版本3.10.00.04中的配置示例、并尝试使用 iOS 上的 SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 应用程序来配置我的 CC3220SF。 我正在使用 Uniflash 刷写代码、并在 Uniflash 中更改了一些设置、尝试打开端口443、以便可以在我的用户应用程序代码中向 AWS 服务器发布消息。 但是、当我在 Uniflash 的"HTTP 服务器"选项卡下选中了"安全"复选框时、即使我已连接到设备生成的"mysimplelink-xxxxxx" wifi、应用程序也无法配置设备。 我需要打开此端口以满足项目的需求、但我的所有代码都应在器件配置完毕后运行。 我提供了该应用程序向我提供的错误消息的屏幕截图、非常感谢我在解决此问题时提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得注意的是、如果未选中"HTTP 服务器"页面上"主端口"下的"安全"复选框、则器件配置不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为 HTTP 设置与配置失败没有任何关系。 正如您说过的、由于您无法配置、应用程序无法启动。 此外、HTTP 服务器选项用于将 CC3220用作 HTTP 服务器。 如果您尝试将其连接到 AWS HTTP 服务器、则应使用我们的 HTTP 客户端库、该库不可通过 Uniflash 进行配置。 请确认您是否正在尝试将我们的设备用作服务器或客户端。 此外、为了确保我了解、当您将 Uniflash 中的端口号更改为443时、您是否说配置开始失败? 如果是、如果将其更改为默认端口(我认为80)、它是否可以再次工作? 请澄清。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有相同的问题、请在此处回答。 如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu