This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CAN#39;t 配置器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820260/cc3220sf-launchxl-can-t-provision-devices

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

大家好、我一直在努力配置 CC3220sf Launchpad。 下面显示了我在 CC3220sf 上拥有的文件、我刷写了开箱即用示例项目。 但是每次我完成 Wifi 网络选择并输入密码后、我都会收到以下消息:配置文件确认失败:连接失败。 我重复了多次、甚至进行了一次出厂复位。 我有 Service Pack、根证书目录和所有应配置的内容。 我不确定我在这里缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我刚刚在我们最新的 SDK (v3.20)中运行 out_for_box 示例、它适用于我。 我使用了 SDK 中 out_for_Box uniflash 目录下的 out_for_box 示例项目。  

    您使用的是哪个 SDK 版本、您是否使用了该 SDK 随附的服务包? 如果您不使用最新版本、我建议您这样做。  

    您能否提供应用程序的控制台日志和屏幕截图?  

    您是否曾尝试过配置示例以查看您是否遇到相同的问题?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有相同的问题、请在此处回答。 如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu