This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:室外网状输出功率

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/825036/wl1837mod-outdoor-mesh-output-power

器件型号:WL1837MOD

客户正在构建室外网状网络系统。  为此、他们需要最大限度扩大覆盖范围、并确保他们使用为此目的优化的技术(与针对手机/手持设备/消费者优化的设计不同)。

我们无法确认 WiLink8能够以 FCC 的全输出功率传输室外辐射体。  无论是否保留 FCC 认证、他们都需要选择能够以 FCC 全功率传输的 WiFi 平台。  数据表中的值为"典型"值、但不存在指示无线电可以校准以以更高的 dBm 值运行的信息。

请提供建议。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    数据表中的数字是器件在承受 IEEE 规范(EVM 和屏蔽)的情况下可以传输的典型最大 TX 功率级别。

    除了 DS 编号、还有进一步的电源监管限制。

    希望这对您有所帮助。

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    感谢您对最大 TX 功率级别的澄清。

    对于此特定应用、客户严格专注于尽可能扩大覆盖范围、因此可能会专注于具有低比特率的固定调制、目前仅在美国倾向于采用11b CCK 调制 (取消数据表注释2中指定的有关16dBm 11b 限制的 ETSI 限制)。

    与30dBm FCC 限制相比、您能否确认 IEEE 规范允许进行此调制? 根据我的发现、IEEE 掩码定义了信道中心频率在+/-11MHz 时为-30dB、但发射限制没有其他降低。

    由于 ETSI 限制不再适用、因此在 CCK 的17.3dBm 典型值下运行是安全的、与相关的 IEEE-FCC 限制相比、17.3dBm 是安全的吗?

    最后、客户愿意负责进行认证。 假设 FCC/IEEE 限制高于 WiLink 器件可以达到的范围、您是否知道过去与 WL18xx 搭配使用的任何前端会自动检测 TX/RX 转换?

    此致、

    标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确的方法是、FCC 对发射功率的限制为30dBm (1W)。 但是、我们的无线电输出功率限制为~20dBm、因此我们无法实现更高的输出功率。 由于2.4GHz 仅具有单个输出引脚、因此也无法添加和外部 PA 以获得更好的功率、因为这是 RX/TX 引脚。 我们当前的.INI 文件是所有稳压器域的超集。 也就是说、由于我们使用单个.INI 文件、因此将为 FCC/CE 的较低者设置输出功率限制。  话虽如此、对于 CE、11b 的速率限制为10dBm/MHz、因此如果 您的无线电仅为 FCC、则可以调整.INI 文件以获得1-2dB 的输出功率、 但不接近1W 限制、因为我们的 PA 不能提供此输出功率。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz