This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:温度问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/822380/wl1835mod-temperature-issue

器件型号:WL1835MOD

大家好、团队、

我的客户有一个包含 WL1835MOD 的设计。  他们正在对产品进行热测试、发现异常。  在深入研究该问题之前、他们希望了解器件的热鉴定以及所执行的任何特定测试。

以下是他们看到的一般问题:

  1. 在-20°C 的温度下、将设备浸泡2小时
  2. 打开设备电源。
  3. 执行我们设备的内置制造测试。  测试通过(以下制造测试的详细信息)。
  4. 打开电源后、在-20°C 的温度下将设备再浸泡1小时。
  5. 执行我们设备的内置制造测试。  测试通过。
  6. 在-20°C (共4:45小时)的温度下、将装置再浸泡1:45小时。
  7. 执行我们设备的内置制造测试。  蓝牙测试失败
  8. 注:从冷浸泡中取出设备后、蓝牙测试在10分钟内返回通过。

制造测试的蓝牙部分对预期器件在范围内的器件执行蓝牙 LE 扫描。  主机处理器 AM335X 正在运行一个定制的 Debian Linux 发行版。  (注意:BlueZ 用于蓝牙堆栈)

在故障模式下检查器件时(器件仍处于-20C)。  他们能够登录并从主机与 WL1835MOD 进行通信、因此 UART 链接看起来正常。  此时、他们看到的问题似乎是 RF 方面的问题、但这只是一个初步假设。  作为最后一个数据点、制造测试的 WiFi 部分在整个过程中都没有出现问题(测试会扫描活动接入点、如果找到了接入点、则会成功)。

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    但愿一切顺利。 对于 Wi-Fi、WL1835MOD 使用 SDIO 总线。 对于 BT、WL1835MOD 使用 HCI 总线。 Wi-Fi 正常工作这一事实表明 SDIO 总线没有问题。 故障可能与2个方面有关。

    1) 1) HCI 总线可能 存在信号完整性问题

    2) 2)如 您所示、存在射频问题。

    BT 输出功率低于 Wi-Fi 功率 、因此如果射频性能随温度变化、则可能会出现问题。 需要注意的一些事项:

    1) AM335x 的实施->是否也 在浸泡室中?  所有器件的额定温度是-20C 吗? 如果它在处理室内外、是否有连接用于通信的长电缆?

    2) 2)您是否验证 了射频天线匹配?  在本例中、它是否与良好的50欧姆负载匹配?

    3) 3)您能否 进行 相同的测试 ?

    谢谢、

    Riz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我将通过 e2e 解决此问题、因为它已通过电子邮件处理

    谢谢、

    Riz