This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Energia 中的 CC3220SF 看门狗计时器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, ENERGIA, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/824126/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-watch-dog-timer-in-energia

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200ENERGIA

尊敬的专家

现在我使用的是 CC3220SF 评估套件、我不想将看门狗代码添加到我的基本代码中、我在过去15天内尝试为 CC3220SF 创建代码、但我遇到了错误、因此 我尝试使用多个示例、如
https://forum.43oh.com/topic/9346-cc3200-watchdog/
https://forum.43oh.com/topic/11170-watchdog-in-cc3200/

这些示例对我的 CC3220SF 不起作用、因为这些示例仅支持 CC3200板、我不知道如何为 CC3220SF 创建看门狗接头、您能帮助我找到 CC3220SF 的正确示例吗?

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您必须在 Energia 的43oh 论坛上发帖、以获取对其软件的支持。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/576053

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复、我已经在 Energia 的43oh 论坛中打开了一个线程、这是该线程的链接

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我尝试了另一种方法、如果您能帮助我解决此问题、我会遇到不同的错误

    代码  

    #include
    #include
    #include

    //typedef void (* Watchdog_Callback)(uintptr_t);

    void watchdogCallback (UArg handle);

    void setup()

    Serial.begin(115200);
    serial.println ("CC3220看门狗测试");
    Watchdog_handle 句柄;
    Watchdog_Params 参数;
    uint32_t tickValue;
    Watchdog_init();

    Watchdog_Params_init (params);
    params.callbackFxn = watchdogCallback;
    params.resetMode = Watchdog_reset_on;

    Handle = Watchdog_open (Board_watchdog、&params);
    if (handle == NULL)

    serial.println ("打开看门狗时出错");

    void loop()

    空观察调用(UARg 句柄)

    误差

    C:\users\user46\AppData\Local\Energia15\packages/Energia\hardware\cc3220emt\5.6.2\system/sources\ti/drivers/lib/drivers_cc32xx.am4g (watchdog.om4g):在函数`Watchdog_init'中:

    /db/vtree/library/trees/mcpi/mcpi-3.30.00.13/exports/coresdk_cc32xx_3_30_00_13/source/ti/drivers/Watchdog.c:100:对`Watchdog_count'的引用未定义

    /db/vtree/library/trees/mcpi/mcpi-3.30.00.13/exports/coresdk_cc32xx_3_30_00_13/source/ti/drivers/Watchdog.c:100:对`Watchdog_config'的引用未定义

    C:\users\user46\AppData\Local\Energia15\packages/Energia\hardware\cc3220emt\5.6.2\system/sources\ti/drivers/lib/drivers_cc32xx.am4g (watchdog.om4g):在函数`Watchdog_open'中:

    /db/vtree/library/trees/mcpi/mcpi-3.30.00.13/exports/coresdk_cc32xx_3_30_00_13/source/ti/drivers/Watchdog.c:122:未`对 Watchdog_count'的引用

    /db/vtree/library/trees/mcpi/mcpi-3.30.00.13/exports/coresdk_cc32xx_3_30_00_13/source/ti/drivers/Watchdog.c:122:未`对 Watchdog_config'的引用

    collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态

    退出状态1
    为电路板 CC3220SF-LAUNCHXL (80MHz)编译时出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我们无法帮助调试 Energia 软件、因为这些库与我们的 SDK 示例和库完全不同。 您需要等待 Eneriga 论坛的回复。 我们只能帮助您解决硬件问题、例如本论坛上的原理图审阅。

    此致、

    Sarah