This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:未在 Booster Pack 兼容性检查器中找到

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100BOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/825553/cc3120boost-not-found-in-the-booster-pack-compatibility-checker

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100BOOST、 CC3120、 CC3100

大家好,我们正在尝试确定 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3120无线网络处理器 BoosterPack 是否 可与 LaunchPad F28379D 开发板配合使用。  使用 https://dev.ti.com/bpchecker/#/时、CC3100BOOST 显示为与 LaunchPad F28379D 兼容的 Booster Pack、但 CC3120 不显示为有效的 Booster Pack。  CC3120 Booster Pack 是否是 CC3100BOOST 的相同替代 产品? 是否有人知道我可以联系 TI 的人员、让他们将 CC3120添加到 Booster Pack 兼容性工具中(假设我正在正确使用该工具)? 使用 CC3100的 LaunchPad F2837D 的示例代码是否也适用于 CC3120电路板? 提前感谢您的帮助。

谢谢、Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    是的、CC3120的引脚分配与 CC3100相同、因此任一 BoosterPack 都应兼容。

    话虽如此、请注意、我们没有支持或示例展示如何将 C2000器件与 CC31xx 器件搭配使用。 如果您希望使用 C2000并添加 Wi-Fi、最好选择使用 CC32xx 器件、并使用 UART 在两个电路板之间进行通信。

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!