This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:固件

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/825296/wl1835mod-firmware

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1835

1:WL1831和 WL1835的固件是否相同?

2:将 WL1831迁移到 WL1835需要进行哪些更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utsavi、  

    [引用 USER="Utsavi Bharuchwala ]1: WL1831和 WL1835的固件是否相同?

    是的、两者的固件相同  

    [引述 USER="Utsavi Bharuchwala ]2:如果将 WL1831迁移到 WL1835、需要进行哪些更改 [/引述]

    如上所述、固件无需更改。 在主机软件中、您必须根据所使用的器件创建新配置。  

    此致、  

    Sudharshan K N