请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 工具/软件:Code Composer Studio
我可以在许多示例中看到、在获取 IPv4或 IPv6后调用了一些函数。
在我们的项目中、我们没有实施任何这些措施、也没有注意到任何负面影响。 此外、查看 SlNetIf 初始化函数的注释、对于它的功能没有任何清晰的内容。
1) 1)这些功能有哪些用途?
2) 2)因为它们放置在 IPv4或 IPv6获取之后、它们可能会被多次调用、这是否正常?
SlNetIf 初始化(0); SlNetIf 添加(SLNETIF_ID_1、SLNET_IF_WIFI_NAME、(const SlNetIf Config_t *)和 SlNetIfConfigWifi、SLNET_IF_WIFI_PRIO); SlNetSock_init (0); SlNetUtil_init (0);