This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:我们能否在不使用 SPI 闪存的情况下使用 CC3135

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/824757/cc3135-can-we-use-the-cc3135-without-the-spi-flash

器件型号:CC3135

大家好、团队、

希望你们做得好。 请参阅以下客户问题:

  1. 我已根据"cc3135-programmer-guide-swru455h.pdf"将 simplelink 主机驱动程序集成到我们的 STM32固件中。 一切都很好。  
  2. TI 芯片(CC3135)正在使用 SimpleLink 驱动程序与 STM32正确通信、但初始化序列返回错误-4111
  3. SL_Start 返回 模式-4111 SL_Start ()返回-4111 (FS 错误)

 正如我所读出的、这意味着 SPI 闪存未格式化。 没错、我们不打算使用该 SPI 闪存、而是将 SPI 闪存保留在电路中。

#define SL_ERROR_FS_corrupted_ERR                     

(-4111L)/* FS 已损坏、应调用恢复出厂映像或程序新映像(请参阅 sl_FsCtl、sl_FsProgram)*/  

我尝试发送命令以 使用 sl_FsCtl() API 重新格式化文件系统  ,但启动仍然失败,出现相同的错误。  

 我们的 CC3134用例 仅用于扫描 SSID、但不会仅  用于任何其他 WiFi 接入点或端点(至少目前)。  

问题:  

  1. 是否可以在不使用 SPI 闪存的情况下使用 CC3135?
  2. 我们如何修复-4111误差?