This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:用作原始 WiFi 接收器时报告的 RSSI 值错误

Guru**** 2782655 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821319/cc3120-wrong-rssi-value-reported-when-using-as-raw-wifi-receiver

器件型号:CC3120

您好!

我通过打开 RAW 套接字将 CC3120用作原始 WiFi 接收器:
gi16_WifiRxSocket = sl_Socket (sl_AF_RF、sl_SOCK_RAW、0);

使用 sl_Recv 读取接收到的数据包时:
i16_NumOfBytes = sl_Recv (gi16_WifiRxSocket、gpu8_WIFI_RxBuff、wifi RX_buff_size、0);  

有时、CC3120报告的非物理 RSSI 值(低于 RX 灵敏度)等于-120dBm。
我注意到、当 CC3120接收器饱和(发送器非常靠近天线)时会发生这种情况、
但并非总是如此、当发送器不靠近接收器且 RSSI 读数如下时、也会发生这种情况:-68、-68、-69、-68、-68、 ...、-120。

为什么会发生这种情况? 是否有任何方法可以解决此问题?
正确的 RSSI 读数对于我们的应用非常重要。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tzvi、

    在您的应用中、您是否看到-68 RSSI 和随机-120读数?  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、-120dBm 是随机非物理读数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tzvi、

    我不明白为什么你会得到这些结果。 当器件开始获得 RSSI 值时、有可能发生这个-120、并且这些初始值有很多摆幅、使得平均值看起来很奇怪。 我只需取您所有测量的平均值、然后将其用于您的 RSSI。

    最棒的

    Vince