This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:在无线电工具 TX 测试中 CC3200-LAUNCHXL 没有电源输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/823782/cc3200-launchxl-cc3200-launchxl-is-no-power-output-in-radio-tool-tx-test

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3100CC3200

大家好、
    我们的 CTM  通过无线电工具(版本:CC3100/CC3200无线电工具 v1.2.5942.19689)测试 TI CC3200-LAUNCHXL 的射频性能、 CC3200-LAUNCHXL 可以 正常下载最新的 ServicePack 和二进制文件。但是、当我们开始 Tx 传输测试时、实际上不会产生功率。 我们尝试使用无源探头和规格分析仪来监听射频功率、但我们看不到任何东西。
    我们已经检查了射频分析仪仪器,它确实能正常工作。您能帮助检查问题吗? 谢谢!