This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:TI-RSLK

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/823404/ccs-cc3100boost-ti-rslk

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RCC3100CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 CC3100 BoosterPack 和 MSP432P401R LaunchPad 时遇到问题。 我按照 TI-RLSK 的课程了解了 WiFi 模块。 我下载了两个 SDK: simplelink_msp432p4_sdk_3_20_00_06和 simplelink_sdk_wifi 插件_2_40_00_22。 但是、当我测试网络温度时、我始终会遇到错误"网络终端-无法配置网络处理器--1"

我真的不知道造成这种情况的原因是什么。 我使用的 cc3100是否可能与我使用的 SDK 不匹配? 另一个问题是、为何无法将 TI 网站上的 CC3100 SDK 导入为 CCS 项目?

谢谢、

LZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LZY、

    查看文档、可以看到该平台似乎适用于 CC3120、而不是 CC3100。 您必须下载 CC3120 SDK 并获取 EVM 才能继续。

    最棒的

    Vince