This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120MODRNMMOBR 此器件在 SMT 回流之后是否可水洗?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/823362/cc3120-cc3120modrnmmobr-is-this-device-washable-after-smt-reflow

器件型号:CC3120

CC3120MODRNMMOBR

此器件是否可在 SMT 回流过程后清洗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    我已联系我们的封装团队来回答此问题、并检查我们是否可以提供任何其他信息。 我稍后会回复。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑迪

    不建议所有具有屏蔽层(盖)且槽口打开的无线模块都经过清洗循环。 湿气可能穿透屏蔽层下方的槽和陷阱、从而导致可靠性问题。

    我们建议客户不要使用干净的焊料。

    如果客户必须通过清洗周期将 PCB 与我们的模块一起发送、(客户必须使用水溶性焊料)他们应使用环氧树脂等材料阻塞槽以防止湿气渗入 TI 模块。

    BR、