请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODNEM 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
是否可以同时拥有这两个配置文件? HIDHost BTClassic 和 SPPLE
我运行了一个 HIDHOST Server Classic 和 BTClassic SPP,如果我尝试呼叫
bsc_EnableFeature (GetDeviceListHead()->stackId、bsc_feature_bluetooth_low_energy);用于 spple
我得到错误-104。 我还在编译时设置了 BSC_Feature_Bluetooth_low_energy。
我已对使用 SPPLE 进行测试的 BTClassic SPP 进行了分层。
谢谢
曼弗雷德