This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODNEM:混合使用 HIDHost 和 BLE SPP

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/822959/ccs-cc2564modnem-mixing-hidhost-and-ble-spp

器件型号:CC2564MODNEM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否可以同时拥有这两个配置文件?  HIDHost BTClassic 和 SPPLE

我运行了一个 HIDHOST Server Classic 和 BTClassic SPP,如果我尝试呼叫

bsc_EnableFeature (GetDeviceListHead()->stackId、bsc_feature_bluetooth_low_energy);用于 spple

我得到错误-104。 我还在编译时设置了 BSC_Feature_Bluetooth_low_energy。

我已对使用 SPPLE 进行测试的 BTClassic SPP 进行了分层。

谢谢

曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuska、

    您使用的是哪个版本的蓝牙堆栈版本? 从堆栈 SDK 运行未修改的 SPPLEDemo 时、您是否看到错误-104?

    此致、

    Vihang