This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:校准器工具命令结构不清楚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/822729/linux-wl1837mod-calibrator-tool-command-structure-unclear

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好、TI、

我想使用"calibrator"进行 TX 测试。 我找到了以下说明: http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing

指令对我来说很清楚、但命令语法有一些问题:我从 git 标记 R8.7_SP3构建了我的校准器、"calibrator --version"是0.80。
在将"my" calibartor 的语法与指令进行比较时、存在一些差异。

根据说明:

校准器 WLAN_int plt POWER_MODE 打开

从校准器--help:

用法:   ./calibrator [options]命令
选项:
   --debug      启用 netlink 调试
   --版本   显示版本(0.80)
命令:
   帮助
   PLT POWER_MODE

"tUNE_CHANNEL 子命令中也存在一些较大的差异:

根据说明:

校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道  

从校准器--help:

校准器偏差 PLT TUNE_CHANNEL

我想知道我是否构建了正确版本的校准器。 我从 git://git.ti.com/wilink8-wlan/18xx-ti-utils.git 获取了它、并使用提供的 makefile 和我们的交叉编译工具链来构建它。

感谢您的帮助、

康斯坦丁